This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:输入电压1.1至输出电压0.6

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352343/tps7a10-vin1-1-to-vout-0-6

器件型号:TPS7A10

您好!

我发现当 Vin1.1到 Vout 0.6时、如果 Vbias = 3.3V、则 Vout 无输出。

我们需要设置为 Vbias = 1.8V、它将正常输出0.6V、是否正常?

Vbias 在这种说法上有任何限制? 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    您对 LDO 支持什么负载? VOUT 节点上是否没有输出、信号是否为低电平? 你是否有任何波形?

    注单、

    朱利耶特