This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:效率图

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352671/lmr50410-q1-efficiency-graph

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

数据表显示了 PFM 和 FPWM 的效率与负载电流间的关系、如下所示。 对于大于0.1A 的负载、它只是显示了 FPWM 的数据。 但我相信对于相对较大的负载、PFM 和 FPWM 的效率是相同的、图形是 重叠的。 我的理解是否正确?

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    感谢您的提问。 是的、您的理解是正确的。 PFM 和 FPWM 模式在较大负载下的效率与"FPWM" PFM 运行中的器件的运行方式与"FPWM"中的器件相同。 有关更多信息、您可以查看 数据表中的第8.4.4节。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!