This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:输出电压异常

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV702, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352796/tlv702-abnormal-output-voltage

器件型号:TLV702
主题中讨论的其他器件: 测试2LSF0102

尊敬的 TI 工程师:

我们在一个项目中使用 TLV70215DBVR 连接 LSF0102DCUR、原理图如下:

当在 MDC 和 MDIO 上拉至1P5V_GEN 时、1P5V_GEN 的电压将升高到2.6V。  NET-MDC_1V5和 NET-MDIO1V5通过 R371 (330 Ω、已移除)和 R370 (1.5K)上拉至1P5V_GEN。 然而、实际测量显示1P5V_GEN 变为2.6V。

但是、如果 RTL8111FS PIN29将上拉电压更改为 DVDD-RG_1.5V 输出、则输出1.5V 电平是正常的。

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    当您在1.5V_TEST2处测量 TLV702输出电压时、器件是否正确调节1.5V?

    您能帮助我理解您在这里的定序吗? 我的电流理解是 TLV702和 LSF0102都将3.3V 调节到1.5V、而1.5V 电压轨进入 RTL811器件。 是这样吗?

    Br、  

    埃林