This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352433/tpsm82810

器件型号:TPSM82810

TPSM82810 PG 上拉电压可以连接到 VIN 电压?

例如) VIN = 3.3V、PG 上拉= 3.3V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manwoo、

    是的、可以通过上拉电阻器将 PG 连接到 Vin、如数据表中所述:

    上拉电阻器可以连接到任何不大于 VIN 的电压。

    允许的绝对最大电压为 Vin + 0.3V。 建议值为100k Ω。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、齐纳!

    感谢您的答复。 它被清除!

    我对数据表中的感应感到有点困惑、

    '电源正常输出需要将一个上拉电阻器连接到任何低于 VIN 的电压轨。'

    谢谢。