This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z80-R1电量计和软硬结合。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50-R1, BQMTESTER, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQPRODUCTION, ADVANCED-BQMTESTER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350860/bq40z50-r1-bq40z80-r1-gauge-and-hard-and-soft-associate

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQMTESTER、EV2400、 BQSTUDIOBQ40Z50BQPRODUCTION高级 BQMTESTER

大家好!

对于元件 BQ40Z50-R1的使用以及相关软件和硬件的使用、我有一些问题。

我想对电量监测计进行编程并校准电压、电流和温度。 如果可能、则会在最大条件下自动通过 LabVIEW 执行此操作。

我在使用 Win11 Pro 的计算机上工作、我已经拥有 EV2300和 EV2400接口通信和 bqMTester HPA495校准板。
我已经安装了 BatteryManagementStudio、bq MultiStation Tester、bqTester 和 bq Tester StationSetup。

我的计算机看不到 EV2300、并且使用 EV2400时 bqTester 软件无法正常运行。

您能给我最好的配置(硬配置和软配置)以执行我想要的操作吗?

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    如果目标是使用和配置 bq40z50-R1、我将使用以下硬件和软件的相关人员:

    硬件:bq40z50EVM 和 EV2400

    https://www.ti.com/tool/BQ40Z50EVM-561 

    软件:Battery Management Studio

    bq40z50 EVM 用户指南还分步介绍了如何设置具有 EV2400和 bqStudio 的 bq40z50EVM 器件、配置参数以及校准电压/温度/电流。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的快速回复。

    当您只需配置一个组件时,您的解决方案将有效。

    但在我的应用中、我在编程和校准时使用了许多组件或封装、因此我想查找自动生产解决方案。

    例如、通过 LabView、编译一个软件、发送所有编程命令并通过 EV2400-HPA495校准组件。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    一旦学习周期完成、bqStudio 可生成一个包含固件和数据存储器参数值(和校准参数)的文件、该文件可立即编程到新器件中。 bqStudio 可以生成两种类型的文件:

    如果您要使用 bqStudio 对新器件进行编程、则可以为程序创建.srec 文件。

    还可以创建.bq.fs 文件、其中包含在不使用 bqStudio 的情况下对电量监测计进行编程所需的所有指令。 有关这些文件的更多信息可在下面找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801

    关于在质量标度上进行校准、我们建议对20个不同的器件进行校准、对创建的参数求平均值、并使用.srec 或.bq.fs 中的参数对其余器件进行质量编程。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    非常感谢您的答复、我现在很好理解。

    我还有两个其他问题、在用户指南 bq40z50EVM 中、其中写道、使用 bqStudio 无法进行电流校准。 它只能与 bqProduction 配合使用、这是否正确?  因为 bqProduction 无法使用 EV2400和 EV2300无法使用 Win11 Pro。

    我在 bqStudio 中看到这个带有电流校准的窗口:

    如果可以通过 bqStudio 执行所有校准、ADVANCED-BQMTESTER 用于什么用途?

    此致。

    尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    我想安装/使用 bqProduction、但启动应用时出现此错误。
    可以帮帮我吗? 幻灯片。

    尊重。

    尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Anthony、

    今天的最后一个...

    是否可以使用 bqtester 在未连接 HPA495校准的情况下只对 srec 文件进行编程?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    对于 bq40z50、bqStudio 能够完成上述过程中看到的监测计的电流校准、而不仅仅是电路板失调校准。 我认为、如果针对 bq40z50的电路板设计遵循 TI 的所有建议、则不需要进行电路板失调校准、因此 CALIBRATION 选项卡中没有选项。

    对于 bqProduction、我相信这仅在 Windows 7和 Windows XP 上受支持:

    根据上面的屏幕截图、我不认为从器件列表中可以看到 bqProduction 支持 bq40z50。

    关于 bqProduction 中出现的问题、请参阅以下 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959028/bq-hi-production-launch-problem 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺