主题中讨论的其他器件: BQ27427、 BQ25302
团队、您好!
我们目前正在开发一种可穿戴设备、请您查看系统的电源部分原理图、以确保一切正常。
说明:
系统特性 两个电源 。 第一种是 USB Type-C (预计最大为5V3A)、用于为后端系统的运行充电和维持后端系统的运行。 第二个来源是3000 mA 4.2 V 锂聚合物电池。 两个电源都通过 A 相电流集成到 TPS63806的 VIN 中、 负载共享电路 由 PMOS SI2301CDS-T1-GE3和肖特基二极管 SS34组成。
精选 IC:
- 电池充电器:BQ25302RTER
- 电量监测计:BQ27427YZFR
- 降压/升压转换器:TPS63806YFFR
屏幕截图:



其他问题:
MΩ、BQ27427的 bin 需要一个上拉电阻器(1.8k Ω、如 R6 IN sch)连接到 VDD (1.8V)。 我们的电池设置不包含热敏电阻、因此没有下拉电阻器。 因此、我们设计了一个 NMOS 来模拟电池上的接地电阻(请参阅"检测两线电池插入")。 这种设计方法是否合理?
2.根据我的理解,当卸下电池后,即使已启用 BQ25302设备,也不应输出任何电压。 因此、BQ27427的 LDO 无法接收任何功率、这意味着 I2C 不应可运行。 如果无法为 BQ25302保持 I2C 连接、则是否需要问题1中所述的电路? 或者我能否使用 I2C 超时来确定是否缺少电池? 此外、对于在电池被拆下但存在 VBUS 时如何保持 BQ25302的 I2C 正常工作、您有什么建议吗?
3.在正常工作模式下、预期电源电流小于0.7A。鉴于可穿戴设备也包含一些 PZT 传动器、可能会有持续几毫秒(≤2.5A)的电流尖峰。 该系统在这些条件下是否可行?
结尾 是电源部分的原理图、还包括 USB 和微控制器。 感谢您的任何反馈、再次感谢您的帮助。
此致、
丹尼斯
e2e.ti.com/.../all_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../power_5F00_sch.pdf