This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:TPS63806、BQ25302、BQ27427原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, BQ27427, BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349813/tps63806-tps63806-bq25302-bq27427-schematic-review

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件: BQ27427BQ25302

团队、您好!

我们目前正在开发一种可穿戴设备、请您查看系统的电源部分原理图、以确保一切正常。

说明:

系统特性 两个电源 。 第一种是 USB Type-C (预计最大为5V3A)、用于为后端系统的运行充电和维持后端系统的运行。 第二个来源是3000 mA 4.2 V 锂聚合物电池。 两个电源都通过 A 相电流集成到 TPS63806的 VIN 中、 负载共享电路 由 PMOS SI2301CDS-T1-GE3和肖特基二极管 SS34组成。

精选 IC:

  • 电池充电器:BQ25302RTER
  • 电量监测计:BQ27427YZFR
  • 降压/升压转换器:TPS63806YFFR

屏幕截图:

其他问题:

MΩ、BQ27427的 bin 需要一个上拉电阻器(1.8k Ω、如 R6 IN sch)连接到 VDD (1.8V)。 我们的电池设置不包含热敏电阻、因此没有下拉电阻器。 因此、我们设计了一个 NMOS 来模拟电池上的接地电阻(请参阅"检测两线电池插入")。 这种设计方法是否合理?

2.根据我的理解,当卸下电池后,即使已启用 BQ25302设备,也不应输出任何电压。 因此、BQ27427的 LDO 无法接收任何功率、这意味着 I2C 不应可运行。 如果无法为 BQ25302保持 I2C 连接、则是否需要问题1中所述的电路? 或者我能否使用 I2C 超时来确定是否缺少电池? 此外、对于在电池被拆下但存在 VBUS 时如何保持 BQ25302的 I2C 正常工作、您有什么建议吗?

3.在正常工作模式下、预期电源电流小于0.7A。鉴于可穿戴设备也包含一些 PZT 传动器、可能会有持续几毫秒(≤2.5A)的电流尖峰。 该系统在这些条件下是否可行?

结尾 是电源部分的原理图、还包括 USB 和微控制器。 感谢您的任何反馈、再次感谢您的帮助。

此致、

丹尼斯

e2e.ti.com/.../all_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../power_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dennis、

    TSP63806器件没问题。 只有一个问题、由于 LDO 的输出为1.8V、为什么要为 TPS63806设置3.3V 的目标输出? 设置为较低的值是否更好?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分 关于您的问题、由于我在原理图的其他位置使用3.3V (适用于大多数器件)、因此我已将输出设置为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Dennis、

    明白了、感谢您的解释。 已向 BQ 团队发送此主题、请 等待他们的评论。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您提供的信息和帮助。

    此致

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    我已经查看了 BQ25302充电器原理图、发现没有明显的问题。 一切看起来都不错。

    我已将该主题帖转发给电量监测计团队、以对 BQ27427进行评论。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    非常感谢您的评论、但我意识到我忘记在原理图中显示 PMID 应该连接到 V_IN (TPS63806区域为网络标签)。 您能否帮助我确认这是否正确?

    此外、我想知道您是否可以帮助我确认 其他问题 部分?

    谢谢你。

    此致、

    Dennis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    请查看我的评论如下。  

    将 PMID 连接到降压/升压转换器的输出端的原因是什么? 从我可以理解的角度来看、这似乎没有必要。 降压升压转换器和电池充电器已共享输入"VBUS_FILT"网络标签。 PMID 引脚也位于 BQ25302的输入侧、因此我不明白为什么它会连接到降压/升压转换器的输出。  

    2) 2)您提到、如果启用了 BQ25302器件、您的设计中不使用热敏电阻、因此即使移除电池、它也会为输出供电。 就像使用非常小的电池一样、它会为输出10uF 电容器充电。 BQ25302是一个独立充电器。 它没有 I2C 通信。 剩余问题似乎适用于 BQ27427电池电量监测计器件。 我将让监测计团队对此进行评论。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    请参阅 BQ27427关于不使用电池组热敏电阻的以下评论。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复。 以下是我的评论:

    1、我认为可能存在误解。 PMID 连接到降压/升压转换器的输入端、也连接到负载共享电路收敛的位置。 降压/升压转换器的输出标记为+3.3V。 很抱歉有任何困惑、因为我还是新手、而且我的原理图可能不是很清晰。 我选择将 PMID 连接到 V_IN 的原因基于 BQ25302数据表的图9-6、其中显示当存在外部电源路径(在本例中为 VBUS_FILT)时、PMID 应连接到 VSYS (在这里、它应为 V_IN)、 和 Q4对应于 T1、因此 PMID 应连接到 V_IN。

    2.您提到了一个重要概念:即使 BAT 未加载到 BQ25302上(实际上、电池通过 BQ27427连接到 BQ25302、然后通过 BQ27427_SRX 连接到 BQ25302)、BQ25302的 SW 仍会输出恒定电压并为电容器充电。 我的理解是、启用 BQ25302后、SW 会连接到 BQ27427_SRX。 根据 BQ27427的第6.2节的功能方框图、SRX 通过电流检测电阻器到达 BAT。 我能否将其理解为 BQ25302在启用时将为 LDO 供电?

    我提出这个问题的原因是、我想确定是否插入了电池、这可以通过硬件和软件方法来实现。 但是、我没有可用的备用硬件引脚、BQ27427可以通过 I2C 接口读取0x06的第三位来确定是否插入电池(通过检查 BIN 引脚是否接地)。 这也是我尝试实施"检测双线电池插入"功能的原因。

    为此、BQ27427即使在没有电池的情况下也必须保持 I2C 运行。 根据讨论 BQ27441-G1:LDO 未开启/I2C 无响应、I2C 仅在 BQ27427的 LDO 加电时响应。 因此、前面关于 SW 是否会在没有电池负载的情况下输出电压的问题。 如果我在上面的解释中有任何错误、请告诉我。 谢谢你。

    此致、
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!  

    感谢您的提醒。 但是、我希望对两引脚 LiPo 电池的插入和移除实现自动检测。 您能否回顾一下我之前回答中的第二点、看看它是否合理? 谢谢你。

    此致、

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    1)很抱歉、我现在看到的 V_IN 网络标签是降压升压轨上 PG 引脚的上拉电阻、而不是输出电压轨。 感谢您的解释。 PMID 可以连接到 V_IN。  

    2)启用充电后、BQ25302将尝试为输出连接到4.2V 时的任何器件充电。 我将允许仪表零件专家 Jonny 回答这个问题中与 BQ27427相关的零件。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    感谢您发送编修。 我将等待 Jonny 的回应。

    此致、

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    请你详细说明你的问题,我不能完全确定这里有什么问题?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!  

    我有两个问题:

    1.根据 Garrett 的说明、如果启用了电池充电器 IC、SW 引脚将提供4.2V 电压、SW 将连接到 BQ27427 SRX 引脚。 SRX 通过电流检测电阻在内部连接到 BAT+。 如果未连接电池、BQ27427 LDO 是否仍将被激活? 在本例中、I2C 是否会工作?

    2.我可以用以下电路模拟插入电池的操作吗? 我希望对于两线制电池、BQ27427仍能具有电池自动检测插入的功能。

    提前感谢您的答复。

    此致、

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    如果电池未连接到电量监测计、则电量监测计不会通电、LDO 也不会被激活。 如果电量监测计未通电、则无法与电量监测计通信。 此外、请注意、这是一个 ROM 监测计、因此每当监测计下电上电时、您都需要使用主机重新配置电池的监测参数。 对于电池自动插入、请确保遵循 BIN 引脚数据表中突出显示的指南。  

    此处的另一个选项是使用 BAT_INSERT 和 BAT_REMOVE 命令来指示是否插入了电池。  

    此致、  

    Jonny.