This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:UART 写入命令正确、但 BQ79616不接受消息或不响应读取命令。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352887/bq79616evm-021-uart-write-commands-are-correct-but-bq79616-not-accepting-messages-or-responding-to-read-commands

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我们在过去4周内尝试在 STM32 F446和 BQ79616EVM 之间建立可靠的 UART 通信。 我们已通过 RX 测试点确认、对于所有读取和写入命令、UART 消息都是正确的命令。 然而、似乎 BQ 芯片因为一些奇怪的原因、不会接受这些消息。 STM 的代码对提供的示例代码进行了修改、到目前为止、对于我们可以采取哪些调试步骤进行处理已陷入僵局。 从 STM 发送并由 BQ 接收的消息是正确的、我们按照提供的数据表和示例代码的指示逐步执行唤醒、自动寻址和系统配置。 在 BQ 到 STM 接收引脚的发送引脚上、我们只会接收到5V 的空闲高信号。我们还尝试了逻辑电平转换并利用 J17和 J3作为 UART 通信接口。 我想知道对于如何进一步调试此问题并实现 STM32与 bq79616之间的通信、是否有任何指导。 非常感谢任何帮助。