This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:AFE 关断电压

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347053/bq3060-afe-shutdown-voltage

器件型号:BQ3060

您好!

能否有人解释 BQ3060中的 AFE 关断电压是多少? 《技术参考》(SLUU319B)提供的信息很少。

此致、

Davíð

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    AFE 关断电压主要控制监测计进入 SHUTDOWN 模式的一种特定条件。 在我提供的屏幕截图中阅读更多信息。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。

    我想最好在《技术参考》中就 AFE 电压的确切值进行更详细的解释。 另外、为什么 AFE Shutdown Voltage 的最大值为5500mV。 我们发现使 BQ306进入关断模式的唯一方法是禁用放电 FET、使 AFE 电压低于阈值。

    此致、
    Davíð

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Davíð、

    根据技术参考、AFE 关断电压的最大值为23000mV。 它不允许您将值更改为大于5500 mV 的值吗?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     BQ 评估软件不允许超过5500mV 的电压。 这可能是软件中的某个错误。

    BQ 评估软件的输出在尝试将 AFE 关断电压设置为13000mV 时:

    根据 C.8.1.6章最大值是5000mV

    根据表 C-246、最大值为23000mV

    这有点令人困惑。

    此致、
    Davíð

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Davíð、

    技术参考手册中似乎有拼写错误、因此我将遵循 BQ 评估软件展示的内容。

    此致、

    尼克·理查兹