This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS1H000-Q1:TI 高侧开关的 PWM 处理

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352879/faq-tps1h000-q1-pwming-with-ti-high-side-switches

器件型号:TPS1H000-Q1

PWM 高侧开关的两个问题是热耗散和时序:

  1. 在热耗散方面、我们的器件会在电流限制阶段耗散大量热量、因此如果您打算持续限制电流、可能不太理想。 如果用于提供电流、LED 驱动器可能是更好的选择。
  2. 从时序的角度而言、 请 参阅数据表中的开关特性、以确保应用按预期运行。  
    1. 请注意、如果 EN 信号在 TON 时间周期内变为低电平、则输出可能无法达到90%
    2. 例如、在5%占空比下、1kHz 的开关频率将导致1ms 周期内的50us 导通时间。  

高侧开关器件专为更多直流应用而构建、虽然我们确实支持高达2kHz 的 PWM、但占空比也很重要、因为器件需要时间来响应输入。 我们的高侧开关不适用于高于2kHz 的 PWM 应用。
对于这些大于2kHz 或不在先前建议范围内的应用、客户可以使用器件的高侧开关与低侧开关组合。 然后、HSS 可以保持导通并提供所有保护功能、同时低侧开关可用于快速 PWM。

有关使用 TI 高侧开关驱动 PWM 负载的更多信息、请查看 主题应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖!  

    这就是我的问题。