This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于在 Bq40z80中使用磷酸铁锂的查询

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352338/bq40z80-inquiries-regarding-the-use-of-lithium-iron-phosphate-in-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好、TI 专家

客户想在 Bq40z80中使用磷酸铁锂15A、7s1p、并有相关查询。

-使用电池:磷酸铁锂7S1P , 15A.

Q1)是否有任何与设置相关的示例?

Q2)此外、请说明与 Cov 相关的每个项目。 (内容和文字有点混乱。)

Q3)如果您也可以提供示例、我将不胜感激。

Q4)请提供有关校准方法的支持。

Q5)请同时检查如何设置气体 Gausing。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Grady、

    1 & 5.) 没有具体的示例。 但是、我将分享一份讨论如何完成学习周期的文档、这些讨论会设置一些有关电量监测计的初始参数。  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    2.) 阈值参数是将触发 COV 保护警报的电压点。 因此、如果电芯电压大于 COV 阈值、则会设置 COV 安全警报标志。 Low Temp、Standard Temp Low、Standard Temp High、High Temp、Rec Temp 都是数据存储器"高级充电算法"部分中的"温度范围"部分中的可配置温度范围。 因此、阈值和恢复值可针对每个温度范围进行配置。 延迟参数确定安全警报何时开启安全状态以及 CHG FET 何时关闭。 如果电压大于阈值的时间长于延迟时间、则保护跳闸。 恢复参数决定了当电池小于保护"触发"时的电压、CHG FET 重新开启且安全状态位清除时的电压。 锁存限制确定何时  会在电量监测计上触发永久失效事件。 计数器十进制延迟确定当电池处于正常状态时、COVL 计数器递减的时间段。

    3.) 我可以提供的一个示例是、假设在 标准温度低的条件下、阈值设置为4400mV、恢复电压设置为4200mV、延迟设置为20秒。 当单节电池的电压高于4400mV 时,SafetyAlert ()[COV]将被设置为1。 这会持续30秒。 然后 SafetyAlert ()[COV]将被清除,SafetyStatus ()[COV]将被设置为1,而 CHG FET 将被关闭。 一段时间后、电池电压将降至4200mV 以下。 然后 SafetyStatus ()[COV]将清除,CHG FET 将重新开启。

    4.) 要了解有关校准的更多信息、请阅读本文档的第3.3节: https://www.ti.com/lit/ug/sluubz5/sluubz5.pdf

    此致、

    尼克·理查兹