This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:使用 TPS2373-4和 FDMQ8205A 的802.3bt PoE 解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350388/tps2373-4evm-758-802-3bt-poe-solution-using-tps2373-4-and-fdmq8205a

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2372-4EVM-006、TPS23753

大家好、

我正在尝试创建一个原理图、用于热插拔 PSU、它可以在由电池供电或 PoE 供电(首选电池)之间无缝切换

此设计空间受限、因此我想使用 FDMQ8205A 作为整流器。

到目前为止、原理图背后的大致概念如下所示:

我看过了 TPS2372-4EVM-006的原理图、因为它接近于我认为可以作为解决方案的东西、但它无法关闭 TPS2373-4 并将电源要求传达给 PSE

因此、我为我的热插拔解决方案找到了另一种解决方案。

我在 TPS23753的数据表中找到了下面的原理图、认为这是处理关闭 PoE 的电力输送的最佳方法  

总结一下、我的问题是:

  1. BR_OFF 的用途是什么?是否可以省略晶体管和 BR_OFF?
  2.  为获得所需结果、FDMQ8205A 附近的设置应该是怎样的?
  3. 是否有更好的方法来解决这两个问题?  

提前感谢:-)

此致、

Søren M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Søren

    感谢您的联系。

    在回答问题之前、对于 TPS2373-4、12V 适配器可能过低、无法确保其正常工作。  

    -如果你的输出电压也是12V (或者你可以在电池后添加一个非隔离稳压器),你可以把适配器放在次级侧实现无缝切换 (更多细节可以在 https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf 找到)。  

    -您可以将电池电压提升到24V - 57V ,然后使用 APD 引脚进行 无缝切换。

    谢谢您的问题:

    1. BR_OFF 的用途是什么?是否可以省略晶体管和 BR_OFF?

    插入适配器且 APD 引脚设置为高电平时、内部 PD 热插拔将关闭、以便为适配器配置比 PoE PD 更高的优先级。 但在这种情况下、如果适配器电压高于 PoE 电压、并且 BR_OFF 不关闭理想二极管桥式整流器、适配器电压可能会对 PoE 短路。  

    2.应该如何设置 FDMQ8205A 左右以获得所需的结果?

    务必遵循 TPS2372-4EVM 的原理图。 同时、添加基于 TPS2373-4EVM 的 APD 电路。

    如果您有进一步的疑虑或问题、敬请告知。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨丁

    感谢您快速且知识渊博的答案

    我有2个澄清问题:

    1. 是否应该将  TPS2373-4EVM 原理图中的 ADPT 用作 TPS2372-4EVM 整流器电路中的 BR_OFF 信号?
    2. 12V 电压是否不足以为  TPS2373-4供电? 我在数据表中找不到要求

    此致、

    Søren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Søren

    谢谢您 重播。 我最近很忙。 我会在 下周早些时候回复您

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以理解:-)

    我偶然发现了另一个问题:

     3. 当 APD 设置为高电平时、VC_OUT 的辅助功率输出是否会关闭?

    此致、

    Søren M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Søren

    收到第三个问题。  谢谢你的理解  :-)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Søren

    感谢您的耐心等待。  

    1.是否应该将  TPS2373-4EVM 原理图中的 ADPT 用作 TPS2372-4EVM 整流器电路中的 BR_OFF 信号?

    不可以、TPS2373-4EVM 中的 APDT 是低电流、可能无法驱动 BR_OFF 信号的 BJT。 此外、APDT 可能会被 BJT 中禁用 APD 功能的 PN 结拉低。 最好将 APDT 信号电路和 BR_OFF 信号电路一起添加。  

    2. 12V 电压是否不足以为  TPS2373-4供电? 我在数据表中找不到要求  

    否、12V TPS2373-4的 VDD VSS 不足以驱动 TPS2373-4。 内部 PD 电路通常具有~12.5V UVLO、对于 RTN 位置的适配器、您可以将电池电压升至24V - 57V。   

    3. 当 APD 设置为高电平时、VC_OUT 的辅助功率输出是否会关闭?

    无论 PD 的电源来自 APD-RTN (VDD 为高电平)或 VDD VSS、当 PD 尝试启动时、VC_OUT 内部稳压器都会导通。 然后、VC_OUT 内部稳压器将关闭、VC_OUT 将依赖 VC_IN 电压。  

    此致、

    帝昂