This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:切换时间和放大器;充电状态测量方法

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352248/bq24725a-switch-over-time-method-to-measure-charging-status

器件型号:BQ24725A

从电池切换到适配器时、 BQ24725A 可能会显示150ms 的延迟、然后根据产品说明书显示1.2s (可变)的延迟。 适配器关闭时、从适配器切换到电池需要多长时间?

2.是否可以通过 SMBus 使用寄存器测量输入电流、充电状态或充电电流?

3.充电状态和电流是否只能通过 ADC 连接到 IC 的 IOUT 引脚读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    Unknown 说:
    1. 从电池切换到适配器时、 根据数据表、BQ24725A 可能会显示150ms 的延迟、然后是1.2s (可变)。 适配器关闭时,从适配器切换到电池需要多长时间?

    它应该与所选的150ms 或1.2s 延迟时间大致相同。

    [报价用户 id="409633" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352248/bq24725a-switch-over-time-method-to-measure-charging-status "]

    2.是否可以通过 SMBus 使用寄存器测量输入电流、充电状态或充电电流?

    3.充电状态和电流是否只能通过 ADC 连接到 IC 的 IOUT 引脚读取?

    [/报价]

    不可以、BQ24725A 无法 通过 SMBus 使用寄存器测量输入电流、充电状态或充电电流。

    此器件必须与电池电量计配对、以便测量这些值。 我不支持监测计、我建议 创建一个新主题、询问监测计建议

    此致、

    Christian。