This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:电源多路复用器、两个并联电池。 建议使用的器件。

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2117, TPS2113, TPS2216, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350560/tps2117-power-mux-two-parallel-batteries-recommended-device

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件: TPS2113TPS2216、TPS2121、 TPS2115A

您好

系统由两节锂离子电池供电。 负载的功耗约为1-1.5W。

理想模式应该是二极管模式、以便具有最高电压的电池处于有效状态。 它将在独立模式下工作。

不过、数据表(第11页)建议不要将该模式用于此配置:"不建议对两个电压相同的输入使用二极管操作、即器件要进行多路复用并将一个输入通道连接到输出端时。 "

为什么不推荐?

是否有任何其他建议的器件或配置?

在电池之间的交叉过程中、负载应继续工作。 是否有必要添加一个大的输出电容器以避免通道间变化期间的压降?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PMRC:

    出现此建议的原因是、当电池处于相同电压时、这会导致电池之间重复切换。 当负载阶跃响应导致电池电压下降时、这可能会因更高的电流而加剧、而在严重的情况下、这可能会导致输出降至低于下游组件的 UVLO 电压以下。 不过、在二极管模式下、迟滞为60mV、因此如果您发现在此模式下没有过度振荡、则可以使用。

    如果该器件因输入之间的重复切换而导致问题、通常建议使用优先级模式(MODE =高电平、从 VIN1到 PR1的电阻分压器)-这将仅使用第一个电池、直到它放电至电阻器编程的电压、 然后只使用第二个电池、直到 PR1再次超过阈值。 但是、这会增加 IQ。

    切换时间非常快、约为15us、因此在低电流下需要最小的保持电容、如果您的负载没有电容、可能为1-10uF。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    过去、我们测试了 TPS2213、但它不适用、因此我认为 TPS2117不会也适用于我们的应用。

    我们无法使用优先级模式、因为继而电池监控器将无法正常工作(我们只有一个到主板的输入、因此它将显示、例如、当第二块电池仍为满时、电池寿命为25%)。

    您是否有具有更高迟滞水平的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PMRC:

    您是指 TPS2113吗? 我发现 TPS2216、但没有 TPS2213。

    知道优先级模式不是一个选项。 还有 TPS2121、其迟滞高得多、典型值约为300mV、但 IQ 约为300uA。 TPS2115A 在 TPS2117和 TPS2121之间具有迟滞和 Iq、如果这两种情况都不起作用的话。

    这些功能是否起作用?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TPS2113APW、 https://www.ti.com/product/TPS2113A/part-details/TPS2113APW

    我会查看您建议的备选方案! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PMRC:

    很好、请告诉我您还有任何其他问题!

    谢谢。

    帕特里克