This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:PTM 模式配置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352422/bq25730-ptm-mode-config

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25713

我们以前使用过 BQ25713、但由于我们需要将 PTM 模式下的电压增加到24V、所以我们考虑了使用 BQ25730、但实际测试中我们发现这两个芯片在 PTM 模式下似乎略有不同、不能直接更换。 我们只需要在 BQ25730手册中配置 EN PTM 模式、我们就是这样、但实际上输出电压将降至4V。 检查后、我们发现 HIDRV1和 HIDRIV2没有输出、这意味着 Q1和 Q4没有打开。

因此、我想知道如何配置 BQ25730的 PTM。 谢谢!