This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730无法进入 PTM 模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25713B, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352420/bq25730-the-bq25730-cannot-enter-ptm-mode

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25713BBQ25713

新项目需要从 BQ25713B 切换到 BQ25730。 目前充电电压都是正常的、但测试发现这两个芯片的 PTM 功能不兼容。 BQ25713B 的 PTM 通常可用、但如果您使用 BQ25713B 进入 PTM 模式、VSYS 将降至约4V。 比较两个芯片的原理图、我们发现 BQ25730消除了 PTM PINSEL、而增加了 BATFET 控制。

根据 BQ25730的手册说明、要进入 PTM 模式、只需将 EN PTM 设置为1、但根据操作将 EN PTM 设置为1后、不会进入 PTM 模式、电压会波动。

此外、在 EN PTM 的说明中、0被自动置位。 " PTM 使能寄存器位、它将自动复位为零"

如果可能的话、请提供功能代码或者相关指令的 PTM 部分、其中的寄存器需要运行、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herbert:

    从 BQ25713到 BQ25730有一些更改/更新。 最值得注意的是 BQ25730中的 EN_PORT_CTRL=1。  

    要启用 PTM、只需设置 EN_PTM=1。

    -------------------------------------------------------

    使用 BQ25730的提示:从寄存器默认设置开始、仅更改所需的寄存器位、例如在本例中为 EN_PTM。

    -------------------------------------------------------

    此致、