This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:充电电流太小

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346282/bq25896-charging-current-is-too-small

器件型号:BQ25896

你好

我将 bq25896用于 我开发的器件、我很难确定充电电流过小的原因。 当电池几乎为空时、ICHG 寄存器报告450mA、然后当 VBAT 为4.1V 时、它逐渐下降到100mA、直到该点充电停止。 我肯定电源没有过载,USB 测试仪显示,当我用同一根电缆连接我的手机时,它愉快地提供超过1.5A。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938817/bq25895-small-charging-current-of-bq25895 似乎是一个类似的问题、但从未跟进。

在器件初始化期间、我复位充电器(REG_RST = 1)、禁用看门狗(看门狗= 0)、启用周期性 ADC 转换(CONV_START = 1、CONV_RATE = 1)、将充电电流限制设置为大约1A (ICHG = 1000 >> 6 = 15、结果为960mA)并启用充电(CHG_CONFIG = 1)

充电大约一分钟后的寄存器转储:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    查看寄存器转储后、我看到 REG13 = 500mA 中报告的输入电流限值。 500mA 电流限制就解释了为什么您只看到大多数450mA 充电。 该日志还显示 REG00将输入电流限制设置为3.25A。  

    出于调试目的、我建议禁用 ICO 功能(REG02位4 = 0)、然后验证 REG13中报告的输入电流限制是否与 REG00中设置的输入电流限制匹配。 使用这个较高的电流限值、您应该能够按照您设置的那样观察到充电电流= 960mA。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用 ICO_EN 未执行任何操作。

    现在、我观察到 IDPM_LIM = IINLIM = 3250mA、但 ICHGR 为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是由于电荷水平较低、现在 IDPM_LIM 和 IINLIM 都仍报告3250mA、但 ICHGR 还是处于250mA 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    对于最近的寄存器转储、不包括 REG0F 之后的寄存器。 您能帮助添加吗? 此外、如果将来可能发生任何寄存器转储、您只需为每个寄存器提供原始的十六进制值、而不是将其分成各个位设置。  

    在您的设计中、您连接到 ILIM 的值是多少? 我想知道这是否会限制可用电流。  

    您是否还能提供一个波形、显示仅在250mA 充电时的 VBUS 和 VBAT?  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是一个新的完整寄存器转储:

    r00  r01  r02  r03  r04  r05  r06  r07  r08  r09  r0A  r0B  r0C  r0D  r0E  r0F  r10  r11  r12  r13  r14
    0x3F 0x06 0x41 0x1A 0x0F 0x13 0x5E 0x8D 0x03 0x44 0x73 0x56 0x00 0x12 0x51 0x52 0x3F 0x98 0x05 0x3F 0x06

    我已经怀疑 ILIM 电阻器、甚至用原来的一个较小值替换它、即220欧姆、这应该会导致390/220 = 1.77A 的设置。 向 EN_ILIM 寄存器写入0也不执行任何操作。

    我稍后将能够查看波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    感谢您的分享。 我可以根据最新的寄存器转储进行确认、根据寄存器设置和状态指示器、我看不到充电电流限制的明确原因。  

    除了 VBUS 和 VBAT 波形之外、我还有几个其他请求。  

    -您能分享您的原理图供我审阅吗?  

    -你最初说你可以观察450mA ,现在你观察250mA (根据 ADC )。 您是否经常观察到较高的充电电流? 如果您更改 ICHG 设置、说192mA 设置(REG04 = 0x03)、充电电流是否实际上与 ICHG 设置匹配?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说过、当电池几乎放电时、我观察到450mA 的最大值、在充电过程中会逐渐下降。

    当我将 ICHG 设置为192mA 时、报告的充电电流恰好从350mA 下降到150mA。

    下面是充电电路:

    我还怀疑集成电池保护 IC 可能会限制充电电流、会尝试将其排除在公式之外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有保护 PCB 的情况下、随电池而变化

    是否有有关如何测量波形的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    感谢您提供原理图并在移除保护 PCB 的情况下运行测试。  

    我已经审阅了原理图、没有发现明显的问题。 我还有几个问题。  

    -您只有1块原型板或多块原型板吗? 如果有多个低充电电流行为是否一致?  

    -您碰巧有一个备用电池,您可以测试,以验证行为是否与另一个电池一致?  

    我说过,当电池几乎放电时,我最多观察到450mA ,它在充电过程中逐渐下降[/报价]

    除非器件受到热限制或电流限制、但寄存器状态不指示这两者、否则不会出现这种情况。 当电池电压介于3V 和4.2V 之间时、器件处于快速充电阶段、充电电流应保持相对恒定、如数据表中的图12所示。  

    是否有如何测量波形的指南?

    通常、客户可以自由使用他们可用的工具。 无论是示波器还是其他用于测量和绘制电压的工具。  

    此致、
    加勒特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只有1块原型板或多个

    我只有一个已组装的板

    您是否碰巧使用备用电池来验证该行为是否与其他电池一致?  [/报价]

    我已经检查了不同容量、不同容量的电池、无论是否使用集成保护 IC:结果都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我设法测量的东西、但我不确定我要寻找什么、甚至我的示波器是否足以完成任务。

    CH1为 VBAT、CH2为 VBUS。 当我断开 VBUS 时、VBAT 上的纹波消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    我只有一个组装板

    抱歉、我应该以不同的方式问我的原始问题。 即使您仅有1个组装电路板、您是否能够使用其他 BQ25896 IC 进行测试? 了解这种行为是否在多个器件之间或仅在一个 IC 上保持一致会有所帮助。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够使用其他 BQ25896 IC 进行测试

    我已经换了一对夫妇、认为可能是特定的芯片有故障、运气不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    您是否还能共享您的布局文件以便我们进行查看? 工作台设置图片。

    我们怀疑充电器上的 BAT 引脚电压可能过高、实际上充电器进入 CV 过早。 这将解释低电池电压条件下充电电流最大并且缓慢降低的行为。 如果电池电源路径与电池端子具有高阻抗、则可能会导致这种类型的行为。 从电池到充电器的迹线和导线应尽可能短而粗、以便将从电池到充电器的 IR 损耗降至最低。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是布局(BATT+布线长度约为7mm)、电池当前通过 XH2.5连接器使用~6cm 的20AWG 导线连接。 我将尝试缩短它们并将它们焊接得更近一点、以查看是否有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    感谢您分享您的布局、请确认电压尽可能靠近充电器 IC、以验证充电器是否处于电压调节状态。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 通过 I2C 报告、在充电过程中、它与我用万用表测量的0.02V 范围内的电压匹配、我直接将探头放在 IC 的焊锡棒上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    请在进行 VBAT 测量时定义测试条件、这是在400mA 充电期间吗? 系统的其他电压是多少? (VSYS、VBUS、电流、如果可能)

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在:

    报告的充电电流:300mA

    报告/测量的 VBAT:3.684V/3.696V

    报告/测量的 VBUS:5.0V/4.985V

    报告/测量的 VSYS:3.724V/3.719V

    寄存器(此处的值稍有不同、超过了几分钟):

    r00  r01  r02  r03  r04  r05  r06  r07  r08  r09  r0A  r0B  r0C  r0D  r0E  r0F  r10  r11  r12  r13  r14
    0x7F 0x06 0x41 0x1A 0x0F 0x13 0x5E 0x8D 0x03 0x44 0x73 0x56 0x00 0x13 0x46 0x47 0x3F 0x98 0x06 0x3F 0x06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    我将查看您的数据、并在今天结束时作出响应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    下图是 TI GUI 的屏幕截图、显示当前的所有寄存器状态。 我使用您的确切寄存器设置进行了测试、还密切复制了您的输入电压和电池电压。 正如预期的那样、BQ25896会以0.96A 的电流充电、也会以默认值2A 的电流充电、除 ICHG 外所有设置都保持不变。  

    遗憾的是、在这个调试阶段、我们的最佳结论是低充电电流在某种程度上与您的电路板设计有关。 BQ25896已推向市场接近10年、并且没有涉及充电电流调节的已知问题。  

    您是否已检查您是否可以通过增加 SYS 负载或缓慢增大 ICHG 设置(假设可以安全地使用您的电池)从转换器中拉取更多电流?

    此致、

    加勒特