This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025AEVAL:LM5025AEVAL 电路问题

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025AEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351339/lm5025aeval-lm5025aeval-circuit-issues

器件型号:LM5025AEVAL

您好!

我使用 LM5025AEVAL 构建了一个电路、但输出电压仅为1.3V、变压器会发出奇怪的噪声。 出现这些问题的可能原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以供审核。 您的设计或电路板上应该有问题。 我们需要查看您的原理图以找出错误线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遵循了白皮书中所述的电路。

    www.ti.com.cn/.../snva097b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是您准确遵循的电路、则可以测量您的每个波形、以便将您的波形与 EVM 进行比较、并在轨迹中发现差异、从开关频率、栅极驱动、VDS 等开始。  

    由于您遵循了该电路、因此无需查看、因为 EVM 工作正常。 您的电路不工作、然后一定有一些您未正确构建的东西您需要一次比较一个电路以跟踪所有然后您可以找到问题的位置、然后进行修复、您的电路板将像 EVM 一样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../735205480.166056.mp4

    CH1为 OUT_A、CH2为 OUT_B。

    从该波形可以看出、它非常不稳定、并且输出电压也不正确。 我更换了很多组件、但仍然无法识别问题。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的视频中、请标记每个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该节目是正常的,但有事情触发关闭两者。 水平刻度是多少? 您是否可以使用200ms/div 水平刻度来重新获得波形、以便我们可以看到发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想仍在使用视频、但使用200ms/div、以显示上升和下降的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个从200ms 到2us 的视频。

    感谢您的答复。

    e2e.ti.com/.../735457473.236703.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压和负载电流是多少?

    在下面的例子中、OUTA 和 OUTB 均关闭。 您需要找到导致它们都出现故障的原因。 VCC、CS1、SS、COMP 等。 捕获每个信号以及 OUTA 和 OUTB 的关闭和打开情况、以查看其中任何一个信号不在正确的范围内、或触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压36V、空载。

    我不确定这是不是由 CS1引起的。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 CS2阈值作为软启动存在而触发。

    请注意、CS2 (和 CS1)阈值仅为0.25V。 波形显示 CS1远高于0.25V。 您需要降低电流检测噪声以首先解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说我应该首先改进布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论采取什么措施、您都需要找到一种使 CS1和 CS2峰值低于0.25V 的方法、以避免触发虚假过流保护。