This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:将复位设置为有效的背景:2.93V

Guru**** 2810565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353883/tps3899-background-for-setting-the-reset-asserting-2-93v

器件型号:TPS3899

产品说明书中将复位规定为2.93V、但无论我如何计算、都无法得出该值。

将电压设置为2.93V 时的其他电压条件请告诉我。

或者我是否猜 VHYS:25.5mV 被四舍五入至30mV 并添加到2.9V、对吧?

如果有任何其他正确原因、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,

    您使用的 TPS3899的可订购编号是多少?  该数据表示例中使用了可调 TPS3899DL01可订购产品、感应输入端带有一个电阻分压器、用于将阈值电压设置为大约2.9V。 使用不同的电阻器值将使阈值更接近2.93V。

    谢谢。

    沃尔特