This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:针对5V 降压转换器的建议

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495, TPS56637, LM62460, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354049/lm62460-recommendation-for-5v-buck-converter

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件:TPS56637LM25148、LM61495

我一直在查看数据表并接近数据表、但我可以使用 TI 的建议来获取5V 电源、以便涵盖我们正在开发的产品的多个变体。

负载由一个始终运行、消耗最小电流(est <= 20mA)的逻辑电路组成。  按需、LED 阵列可以稳定亮起或以4Hz 的频率闪烁。  5V 时、LED 负载最小230mA。  最大 LED 负载取决于产品、即2.25A、3.75A、6A 或8.75A。  大多数时候、负载处于中间某处、但这些是最坏情况下的电流负载。   

来自2类工业电源(外部)的输入电压为10-30V 直流。  产品将按照 FCC 15A ( 显然与 CISPR 11/32密切相关)、UL 2108、IEC 61000-6-2和-4进行测试。   

最好具有相同的引脚排列、使输出电流额定值能够很好地满足每种产品的 LED 负载要求、而降压转换器具有相同的引脚排列。  我一直在研究具有集成 FET 或集成电感器的单元。  电源正常输出(或故障)会很好。  不需要隔离。  否则、就不需要什么特别的要求-就是一个动态响应的5V 电源、该电源具有足够的负载电流、并将通过所有这些测试标准。

搜索范围可缩小到几个选项:

  1. TPS56637/56837/56A37、但我不确定这对 EMI 会有多好
  2. LM62460/61480/61495 似乎适用于轻负载和低 EMI

使用单个降压转换器、外部 FET 更有意义吗?   最低电流产品(2.25A)具有一定的空间限制。  如果使用外部 FET、LM25148会持续出现。

我们已经研究过这样做一段时间了、现在一定要这样做。  我没有足够的经验来了解陷阱。    元件数量少、布局简单的设计似乎会让我们处于更有利的地位。  非常感谢任何建议!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为您的设计要求提供所有详细信息。

    除非您的设计要求非常高的环境温度或低温升、否则我认为您不需要控制器。

    LM61495及其具有较低电流限制的引脚对引脚器件型号似乎需要8A 以上电流、因此它应该适用于您的应用。

    此外、我们还有 LMQ644A2、它是一种多相器件。 这将实现更好的热管理、并且您可以根据特定的设计型号启用/禁用某个阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:  

    我以为我可能是在正确的领域,但不确定。  接着是 LM61495系列。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Lee。

    祝您设计顺利。