This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:我想知道 UA 系列和 LM 系列之间的区别。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM79, UA79, UA78, LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353692/ua78-i-would-like-to-know-the-difference-between-ua-family-and-lm-family

器件型号:UA78
主题中讨论的其他器件:LM79UA79、、 LM7800

大家好!

我想知道 UA 系列和 LM 系列之间的区别。

UA78和 UA79系列已停产、因此我的客户将在将来取代 UA 系列替换 LM78、LM79系列。

每个系列是否有显著差异?

我想解释一下,"澄清家庭间的差异,与其他家庭并无太大不同。"

请告诉我每个家庭的特点以及是否有明显的区别。

[目标产品]

・UA7805CKCS→LM7805CT
・UA7805CKTTR→LM7805SX
・UA7905CKCS→LM7905CT

如果您能在明天之前向我提供一些有用的信息、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、

    它们是 P2P 替代产品、但 有一些不同。 请参阅下面的比较表。

      UA78 LM7800
    输出电流(最大值)(A) 1.5 1.5
    输入电压(最大值)(V) 38 30
    输入电压(最小值)(V) 7 7.5
    输出电压(最大值)(V) 24 15
    输出电压(最小值)(V) 5 5
    固定输出选项(V) 5、8、10、12、15、 24 5、12、15
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    40 48
    噪声(uVrms) 52 40
    精度(%) 3.75 3
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    2000年 2000年
    IQ (典型值)
    (mA)
    4.3 6
    输出电容器类型       无电容、非陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    22 24
    工作温度
    范围(C)
    0至125 -40至125、0至125
    封装尺寸:mm2 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、87 mm2:8.59 x 10.16 (TO-220|3)、88 mm2:8.7 x 10.16 (TO-220|3) 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、46 mm2:7 x 6.5 (SOT-223|4)、47 mm2:4.58 x 10.16 (TO-220|3)
    封装 DDPAK/TO-263|3、TO-220|3、TO-220|3 DDPAK/TO-263|3、SOT-223|4、TO-220|3

    谢谢。

    Prakash L