This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792RQM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353754/bq25792evm-bq25792rqm

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792、BQ25798

我正在尝试设计一种由 USBC 或/和 POE 供电的产品。USB PD 具有  IC TPS25750DRJKR  

支持拉电流和灌电流模式.. POE 电源来自 POE 直流/直流转换器模块、该模块为其中一个 VIN 提供24V 输入、并且通过 CC 通过其他 VIN 连接 USBC

我计划将这两个输入连接到 BQ25792RQM。在一些用例中、我可能不使用电池、但系统需要通过任何一种电源路径供电、并且需要电源路径选择和优先级。 那么、是否可以使用我们提供的 VBAT  

假设 我通过外部稳压器提供输入电压、而外部稳压器通过   输入端的 ORing 二极管可以为 REGN 提供5V 的电压

但 V bat 不存在 IC 是否可以运行并根据寄存器设置选择其中一条路径?  

我的意思是、 TPS25750DRJKR 支持死电池(通过 Vbus 供电)

同样地、如果一个来自 POE、USB 和 LDO 的简单 ORing 二极管、其中二极管在 O/p 处连接到 BQ25792RQM 的 REGN 引脚、那么它是否会在没有 BAT 的情况下工作?

REGIN 是否支持外部5V IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的 CC 控制器可以在没有 BAT 的情况下处于活动状态,因此 CC 控制器3.3V 的 LDO 也将由 ORing 输入供电,因此我可以根据可用功率启用路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    为防止系统崩溃、BQ25792可在无电池的情况下使用、但应通过以下方式之一禁用充电:

    1./CE (充电使能)引脚被拉至高电平

    2. 充电使能位=0

    3. 缺少热敏电阻导致 TS 引脚故障

    或者、您可以更改为 pin2pin 和 reg2reg BQ25798、这些二极管可以在无电池的情况下运行、而不会发生系统崩溃。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的响应 这是可以做到的,但这里的问题是输入电源路径默认情况下如何工作,因为输入路径上的 MOSFET 需要被驱动为系统和充电控制器 IC 供电。 目前 、我不明白如何实现这一点、因为不存在 VBAT、也没有总线、直到我打开 FET 充电控制器无法通过 VBUS 供电、并且 cc 控制器或主机无法 与电池充电器 IC 通信、请参阅我之前的 附加的图像  

    Vbus 和 bat 是内部寄存器工作 IC 的唯一电源引脚,VAC 1和 VAC 2也可以为芯片供电吗? 以便当存在任何输入时、它可以有效地驱动 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    即使没有 I2C 通信、VACx 也检测到电压> UVLO 后、充电器相关的 ACDRVx 引脚会提供电压来导通 AC/RB FET、如果 VAC1连接在一起、则 VAC1的优先级高于 VAC2。  

    此致、

    杰夫