This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:热插拔功能

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74502-Q1, LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353902/lm74700-q1-hot-plug-function

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1、LM74800-Q1 LM74720-Q1

LM74700-Q1是否支持热插拔?

如果没有、我们是否有其他支持热插拔的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    工作范围是多少?

    是否要限制浪涌电流?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由12V 电池供电。 当然、热插拔意味着会有高 di/dt 和 dv/dt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    LM74700无法控制浪涌电流、我们也需要一个阻断 FET。

    请考虑背对背 FET 控制器、例如

    LM74502-Q1:仅反极性保护器

    LM74800-Q1:反向电流阻断和反极性保护器

    LM74720-Q1:与 LM74800-Q1类似、但 IQ 较低。

    此致、

    S·迪尔