This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:哪个电源正在为系统供电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41062, BQ25756, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353281/bq25756-which-power-supply-is-powering-the-system

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:PMP41062、、 BQ25731

大家好!

我现在有一个设计需要使用 Type C 或电池来为系统工作供电。

但是、我在参考设计 PMP41062中发现、似乎有两个电源能够为系统供电、即 VSYS 和 P_OUT、其中 VSYS 直接由 VBUS 供电。

问题1:  我现在想知道哪一个可以为后面的系统供电?

在 BQ25756数据表中,P_OUT 似乎能够为系统供电,但我不确定。

问题2.  另一个问题是、是否可以像 BQ25731的情况一样、通过修改寄存器来更改电源电压的值来更改 BQ25756的系统电源。

期待您的答复。

此致,

xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.看起来 VSYS 是输入、P_OUT 是输出、我建议使用 P_OUT。

    2.是的,这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    感谢您的回答。

    其他问题、

    问题1: 在上图中、P_OUT 源不同、来自 RSR 的前端(图1)和后端(图2),其中哪一个更推荐?

    问题2. 另请告诉我可以修改哪个寄存器来更改 BQ25756的系统电源电压。

    此致,

    xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们建议使用后端的配置。

    2.您无需修改寄存器设置即可更改输入电压。 只要电压介于 UV 和 OV 范围之间、就应该没有问题。 对于输出电压、请修改 VOUT_REG 寄存器。