Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756,,
您好!
我正在使用 USB PD BQ、并希望它控制 IC 充电器(BQ25756)。
我想确认以下功能
USB PD 可以为 CC 和 CV 设置充电电流和电压。但如果连接到 USB PD 的电源只能提供5V 3A 电流、充电器会调节输入电流而不是充电电流? (该工具不允许根据协商的 PDO 设置电池充电电流)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM
您好!
我正在使用 USB PD BQ、并希望它控制 IC 充电器(BQ25756)。
我想确认以下功能
USB PD 可以为 CC 和 CV 设置充电电流和电压。但如果连接到 USB PD 的电源只能提供5V 3A 电流、充电器会调节输入电流而不是充电电流? (该工具不允许根据协商的 PDO 设置电池充电电流)。
Hi S é bastien,
除了 Chris 的说法之外、当 TPS25751充当受电方并协商 PD 合同(即5V/3A)时、PD 将根据 GUI 调查表页面上的 Q12和 Q13来配置 BQ25756输入电压/电流限制(VINDPM 和 IINDPM)。 您可以在 TPS25751EVM 用户指南的第25页中找到特定的 BQ25756寄存器配置: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf?ts = 1713909518755&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS25751EVM
谢谢。此致、
雷蒙德·林