This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:充电电流的充电器通信与协商的 PDO 之间的关系

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353522/tps25751-charger-communication-for-charging-current-vs-pdo-negotiated

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756,,

您好!

我正在使用 USB PD BQ、并希望它控制 IC 充电器(BQ25756)。

我想确认以下功能

USB PD 可以为 CC 和 CV 设置充电电流和电压。但如果连接到 USB PD 的电源只能提供5V 3A 电流、充电器会调节输入电流而不是充电电流? (该工具不允许根据协商的 PDO 设置电池充电电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、灌电流最高可消耗3A。 接收端可以请求电流设置正确的 PDO 合约。 但是、如果接收端请求全部5V/3A、则它不必使用全部15W。  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi S é bastien,

    除了 Chris 的说法之外、当 TPS25751充当受电方并协商 PD 合同(即5V/3A)时、PD 将根据 GUI 调查表页面上的 Q12和 Q13来配置 BQ25756输入电压/电流限制(VINDPM 和 IINDPM)。 您可以在 TPS25751EVM 用户指南的第25页中找到特定的 BQ25756寄存器配置: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf?ts = 1713909518755&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS25751EVM 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到 Q12和 Q13用于受电方模式、这就回答了我的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  S é bastien 和 Raymond!