This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:停止和启动之间的总线空闲时间

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351250/bq27542evm-bus-free-time-between-stop-and-start

器件型号:BQ27542EVM

您好、先生/女士:

我们有一个关于 I2C 总线空闲时间的问题。

我们检查了数据表、tBUF 为66us。

但我们的测试结果是 tBUF 约为28us。

它不符合数据表要求。

这是正常的吗?

请给我们一些解释。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士:

    更新了测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    不、这是正常的。 您需要在主机上更改时序、以使数据表至少匹配最小值。 您需要在通信之间添加更多的缓冲时间、以便监测计有足够的时间处理传入通信。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    你好。

    很抱歉打扰您。

    我想和您一起查询波形。

    1.
    TBuf 时间是否合理?
    我查看了其他使用 I2C 的产品、发现 TBUf 不超过10us。
    TI 电量监测计 IC 至少需要66us。 我不确定这是否合理?

    2.
    在我看来、所讨论波形的时钟频率估计为100kHz。
    时钟是否对 TBUf 时间有影响?

    是否将66us (TBuf)定义为400kHz 的时钟频率?
    那么在100kHz 下28us 是否合理?


    感谢您对我的耐心。

    蔡宗民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TsungMin:

    1.这是设计工程师选择的 TBUf 时间。 我不能谈这个价值是否合理。 我假设该值是一个安全值、可确保正确发送通信。

    TBUf 时间与时钟频率无关

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。
    我理解、非常感谢。

    此致。

    蔡宗民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TsungMin:

    您的欢迎、很高兴我能够提供帮助。

    此致、

    尼克·理查兹