This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:原理图审阅:适用于 Intel Xeon D-1746 Idaville 的 TPS53659

Guru**** 2505095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349297/tps53659-schematic-review-tps53659-for-intel-xeon-d-1746-idaville

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好!

正如我在之前的聊天中提到的、我们使用了 TPS53659和 TPS53622稳压器与 Intel Xeon 处理器 D-1746TER (布莱顿市 Idaville)结合使用。

我们提请您查看原理图中的相同内容。 我在这里分享了有关 VCCIN 和 V1P80电源的原理图部分。  

运行条件为  

通道 A
VCCIN_1V8
VID - 1.8V
VBOOT- 1.8V
SVID 范围- 1.5V 至2V
ICC_TDC - 39A
ICC_MAX - 102A
第3阶段
SVID - 0x00
直流容差- 0.5%
纹波为6mV

通道 B
P1V8_AUX
VBOOT- 1.8V
SVID 范围-静态
ICC_TDC - 1.6A
ICC_MAX - 2A
阶段1
SVID - 0x01
直流容差- 0.5%
纹波为6mV

请找到随附的 pdf 文件(原理图)作为参考、并指出相关的复习要点。  

e2e.ti.com/.../VCCIN_5F00_TI.pdf

谢谢!  

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:
    我们的团队会在审阅原理图后及时与您联系。
    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    请找到随附的已审校文件。 当 BSKIP 和 ASKIP 连接到功率级时、请检查它们的编程情况。
     e2e.ti.com/.../VCCIN_5F00_TI_5F00_reviewd.pdf

    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanakya、

    感谢您的支持。

    除了您这边的 ASKIP、BSKIP、我都找不到其他的评论了。

    现在谈谈 SKIP 引脚-

    实际上、我们想要在 FCCM (强制继续导通模式)下运行 VR。 为此、我们将 ASKIP 和 BSKIP 连接到了功率级。

    如果我们错过了什么,请建议我们?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    是的、该原理图相对于所有其他引脚都没有问题。 它是 我希望确认的 SKIP 引脚。 谢谢确认。

    根据您提供的详细信息、原理图中的所有连接都正常。   

    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chanakya、

    谢谢你的评论!

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    我们希望您的问题得到解决并关闭此主题。
    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    请不要在该主题中回复、因为它会再次使其处于活动状态。 谢谢、我正在关闭此主题。

    此致、
    Chanakya。