This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品、用于将电容式触控驱动器的5V 升压至35V。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351358/product-for-boosting-5v-to-35v-for-a-capacitive-touch-driver

器件型号:TPSM82823A

您好!

如标题所示、我正在寻找一款升压转换器、此转换器可将我的5V 输入升至35V、适用于电容式触控驱动器、该驱动器具有150mA 的最大电流消耗。

我的当前设计包含一个能够实现该功能的升压转换器、但在启动期间其 SW 引脚上的过冲为41V、超过了其绝对最大额定值38V。 此外、电流芯片的工作电压接近其 SW 引脚的绝对最大额定值38V、并且连续工作电压为35V。

因此、我正在寻找一个升压转换器、它能够通过5V 输入升压至35V、开关频率最好为~μ V 1MHz、并且其 SW 引脚的绝对最大额定值为>45V、以便它不会在过于接近最大额定值时运行。

如有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    很抱歉、您提供的参考部件花费了一些时间将该主题路由到了错误的团队。  

     TPSM82823A 不适合您的要求。

    请看一下 LM515x 器件。

    LM5155EVM-BST 评估板| TI.com 

    或者该参考设计将是您开始设计

    PMP21629参考设计| TI.com

    您可以在产品页面上找到更多信息以及快速入门计算器、以根据您的要求调整设计。

    此致、  

     斯特凡