This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:封装图 foe DSBGA-12封装

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353544/lp5813-package-drawing-foe-dsbga-12-package

器件型号:LP5813

LP5813的数据表指出了一种封装选项、即12引脚 DSBGA。  此封装的数据表没有图纸。  此外、数据表给出了封装代码为 YBH。  但是在 TI 网站中搜索 YBH 封装时、会使用16引脚 DSBGA 封装而不是12引脚。  如果您在 TI 封装页面中搜索12引脚 DSBGA 器件、返回的20个器件均未与 1.84mm× 1.43mm 尺寸描述匹配。 您可以为 LP55813的 DSBGA 版本指明正确的封装图吗?

谢谢!

迈克