This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:噪声峰值间规格

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353070/tps7a90-noise-peak-to-peak-specification

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件:LP5912

大家好、

在数据表中有 Vrms 噪声特性。
是否有峰峰值电压噪声1?

(如果 V[p-to-p]低于10uV、则更好。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道 TPS7A90和 LP5912。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  

    您在寻找该公式吗?

    对于峰值电压(Vp):Vrms = Vp/√2
    对于峰峰值电压(Vpp):Vrms = Vpp/(2√2)
    • Vrms:  均方根电压。
    • 副总裁:  峰值电压。
    • VPP:  峰峰值电压。

    公式根据所提供的输入电压类型计算 RMS 电压。 这些参数特定于正弦波形、

    推荐的应用手册: LDO 噪声详细检查