This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:电池充电功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B, TIDA-00712, TIDA-00668, TIDA-00669, BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351659/bq51013b-battery-charging-capabilities

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00712TIDA-00668BQ51051B、BQ51050B TIDA-00669

大家好!

任何人都可以向我推荐与 BQ51013B 类似的 PMIC、它支持无线充电 QI、还具有带电池电量监测计选项的电池充电功能、因为我在 BQ51013B 中找不到这一点。

如果我错了,请建议我指出我错过了哪里。

我的要求是为3.7V 1500mAh 锂50 mA 聚合物电池充电、PMIC 可以为 SoC 供电、使其位于更安全的一侧、并且能够根据 QI 标准对电池进行无线充电。

感谢您的参与

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhruvit、

    我们将进一步研究这一问题,并将在一天结束时作出回应。

    据我所知、没有一款器件能将您的所有需求整合到单个 IC 中。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhruvit

    我们没有一种 IC 包含所有功能、但有几个参考设计展示了如何使用多个 IC 在可能的情况下满足您的需求。

    TIDA-00712 -智能手表电池管理解决方案、 位于此处

    TIDA-00668 - 50mA 无线充电器 Booster Pack、 此处提供

    TIDA-00669具有电量监测计的- 500mA 无线充电器 Booster Pack、 点击此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的建议。鉴于尺寸限制、我需要在40mm 圆形直径内安装1mcu 1个闪存、1个 PMIC 和1个 MEMS 传感器。

    我发现1个 bq51051b 是完整的封装。

    从而提供 Qi 无线充电器和电池充电功能。

    它是否与我的设备兼容、因为我的设备在充电时不会使用、充电完成后、它 Solly 使用3.7V 电池工作、放电时可能具有4.1到3.3额定电压曲线的输出。

    那么 Bq5101B 能否正常工作、我将设法通过 MCU 内置降压电源为 MCU 和其他2个组件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    BQ51051B 有几个限制:

    1.) 它不符合最新的 WPC 标准 Qi 2.0,单元将符合 Qi 1.2

    2.) 充电精度随输出电流的增加而降低、充电需要在100mA 左右且终止频率需高于50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的显著点  

    这是否意味着需要5小时才能将500mah 电池充满电?
    这是如此不幸、以至于我无法为更多电路选件、

    您有没有其他任何可以略微更快地为其供电且还具有 Qi 功能的选项、因为300mA 附近的单封装充电电流就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉——关于第2点的更多信息

    BQ51051B 针对1A 充电电流进行了优化、可在1A 和500mA 充电精度较高之间良好运行。  但是、如果充电电流设置为低于500mA、则精度会降低。  保持在100mA 充电电流以上且终端高于50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    感谢您的澄清、我将对此进行阐述、我认为 bq51051B 完美符合我的应用、因为我希望所有的东西都包含在单个封装中。

    我希望 TI 以后能在一个单封装中开发出最新一代的 Qi 无线充电和电池充电 IC。

    感谢您的辛勤工作。如果我对此有任何问题,我一定会联系您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我能否获取此电路板的参考设计链接以实现稳定性能  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TI 参考设计 TIDA-00669

    此设计具有 BQ51050B (4.2V)、但 BQ51051B (4.35V)上使用了相同的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、在我放原理图中还有一件事我在 bq51051b 中看不到降压或 LDO 输出电源 pn、这意味着我需要独立的降压/升压转换器来为我的 MCU 供电?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ51051B 仅是电池充电器。  将需要在电池后提供电源、以便为 MCU 和其他电路供电。  

    TIDA-00669上显示了一些可能的电路