This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:安全机制涵盖的故障模式分析

Guru**** 1570075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351522/bq79606a-q1-the-failure-mode-analysis-covered-by-safety-mechanism

器件型号:BQ79606A-Q1

尊敬的...

我对一些安全机制涵盖的失效模式以及如何处理这些安全机制检测到的故障有一些疑问。

  1. SM502 短通信超时检查: 此 SM 涵盖什么故障模式? 通信中断检测、为什么我们仍需要此 SM? 如果检测到 SM502故障、需要什么反应?
  2. SM740 OTP ECC :为什么这个 SM 是 MPFDI,而不是 FDTI? 我认为双位误差是单点故障。 如果存在双位错误、会有什么影响?
  3. SM403 OT/UT DAC 电压测量和 SM303 OV/DAC 电压测量: 如果检测 UV 设置不正确,会产生什么影响? 该 SM 故障是否会导致电芯电压保护/电芯温度保护故障?
  4. SM204 AUXADC 增益/偏移和寄存器检查以及 SM104 Vcell 增益/偏移和寄存器检查:在这些 SMS 的描述中、我们需要使用寄存器 CELLn_GAIN 和 CELLn_OFF / GPIOn_GAIN 和 GPIOn_OFF、而且这些寄存器 在 TI 工厂进行编程。 为什么所有寄存器的值为0x00?   这些寄存器是否需要在 用户工厂进行校准? 如果我们因为这些增益和偏移都是空的而不使用它们、我们还需要实施这些机制吗? 如果我们不实施这些 SMS、会产生什么影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zizhen:

    当我收到答案时、我将跟进这些 SM 问题的回答。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM502 Short Comm Timeout Check: 此 SM 包含什么故障模式? 通信中断检测、为什么我们仍需要此 SM? 如果检测到 SM502故障,需要什么反应?

    SM502还提供了时钟频率检查和 UART 通信的补充覆盖。 它可能针对时钟频率不稳定或通信问题提供预警。 如果此处显示故障–可能表示需要重置的问题、或者噪声或干扰问题。 如果通信确实丢失、SM502将是第一个标志、但通信丢失很快会被记录。

    [报价 userid="599448" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351522/bq79606a-q1-the-failure-mode-analysis-covered-by-safety-mechanism ]SM740 OTP ECC:为什么这家 SM 是 MPFDI,不是 FDTI? 我认为双位误差是单点故障。 如果有双位错误,会有什么影响?

    只要 OTP 加载到寄存器中、就会检查 ECC。 这是自动检查。 由于它只发生在内存加载时、它通常只在系统启动时运行–因此是 MPFDI。 但是、如果用户在任何时候重新加载存储器、则会再次进行检查。 如果已标记 DED 故障、则系统不应继续启动、因为现在怀疑内存有问题。 可以尝试重新启动。

    SM403 OT/UT 电压测量和 SM303 OV/DAC 电压测量: 如果检测 UV 设置不正确、会产生什么影响? 该 SM 故障是否会导致电芯电压保护/电芯温度保护故障?

    UV 用于将 OV/DAC 阈值的数字配置转换为模拟、以便在比较器中使用。 如果 DAC 的输出与用户对模拟阈值的预期不相符、则保护将不会在预期情况下跳闸。

    SM204 AUXADC 增益/偏移和寄存器  检查和 SM104 Vcell 增益/偏移和寄存器检查:在对这些 SMS 的描述中、我们需要使用寄存器 CELLn_GAIN 和 CELLn_OFF / GPIOn_GAIN 和 GPIOn_OFF、 并且这些寄存器 在 TI 工厂进行编程。 为什么所有寄存器的值为0x00?   这些寄存器是否需要在 用户工厂进行校准? 如果我们因为这些增益和偏移都是空的而不使用它们、我们还需要实施这些机制吗? 如果我们不实施这些 SMS,会产生什么影响?
      1. 增益和偏移在出厂时进行编程、值在运行时加载到寄存器中。 如果需要、用户能够根据应用校准更改这些值。 请注意、与电池测量不同、没有冗余测量路径。 SM204提供增益和偏移校正电路的电路。 信号链的其他部分由 SM201和 SM202进行检查。 如果不实现、则会影响 AUX 测量的 ASIL 级别。
      2. SM104是 VCELL 输出寄存器和增益/偏移寄存器中误差的唯一覆盖范围、为 VCELL 测量信号链提供 SM101和 SM150的补充覆盖。 如果省略该项、也会影响 VCELL 测量的覆盖指标。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的回答、很清楚。

    但对于 SM502和 SM204/104仍然有问题需要与你检查。

    1. SM502:您对  SM502故障有何建议? 重置 BQ79606?
    2. SM502:我已经看到 SM502与其他安全机制一起工作、可诊断时钟和通信故障。 尤其是对于时钟故障、它将 SM509-SM513作为一个整体结合使用、但在我们的项目中、每个 ECU 仅使用一个 BQ79606、因此 SM509-SM513不适用。 那么如何处理这种情况呢? 您有什么建议?
    3.  SM204和 SM104:我们将在项目中实施 SM204和 SM104。 但是、为什么 寄存器 CELLn_GAIN 和 CELLn_OFF / GPIOn_GAIN 和 GPIOn_OFF 中的值 全部为0x00? 我认为 这些寄存器是 在 TI 工厂编程的、而不是在我们的工厂编程的、对吧?  因为我们最近发现了采样准确度问题、所以我怀疑这些寄存器为什么都为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    SM502:您对  SM502故障有什么建议? 重置 BQ79606?

    可以。 通信超时短指示菊花链通信出现故障、因为 BQ79606未接收到来自菊花链的响应。 在这种情况下、建议在堆栈中复位606、以尝试重新建立通信。 此安全机制的目标是帮助重新建立通信。 由于您使用的是一块板、因此通信丢失很可能会记录的事实是您的读取命令未收到任何响应。 因此、如果与 BQ79606的通信发生任何中断、该器件无论如何都无法读取该故障寄存器。 如果 IC 以某种方式读取此故障为启用、则通信已恢复、MCU 应检查 FAULT_SUMMARY 寄存器以获取 有关发生此故障原因的线索。 如果除了启用了 CTS 故障之外没有其他故障、则建议复位 BQ79606。

    SM502:我已经看到 SM502与其他安全机制一起工作来诊断时钟和通信故障。 尤其是对于时钟故障、它将 SM509-SM513作为一个整体结合使用、但在我们的项目中、每个 ECU 仅使用一个 BQ79606、因此 SM509-SM513不适用。 那么如何处理这种情况呢? 您的建议是什么?

    由于仅使用一个 BQ79606并且 SM509-SM513不适用、因此 BQ79606中的两个时钟是 HFO 和 LFO。 如果 HFO 超出规格、IC 将重置其自身。 如果 LFO 超出规格、 将启用 SYS_FAULT3[LFO_FLT]。 因此、无需 SM502即可确定 LFO 或 HFO 故障。

     SM204和 SM104:我们将在项目中实施 SM204和 SM104。 但是、为什么 寄存器 CELLn_GAIN 和 CELLn_OFF / GPIOn_GAIN 和 GPIOn_OFF 中的值 全部为0x00? 我认为 这些寄存器是 在 TI 工厂编程的、而不是在我们的工厂编程的、对吧?  因为我们最近发现了一个采样准确度问题,所以我怀疑为什么这些寄存器都是空的。

    TI 的出厂寄存器已经过预编程、位于 IC 内部。 指出为0x00的寄存器是客户工厂进行编程的客户寄存器。

    此致、

    大卫