This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:为电池的 CC/CV 充电禁用调光(无需调光功能)

Guru**** 2514775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353466/tps923654-disabling-dimming-no-dimming-function-is-needed-for-cc-cv-charging-of-a-battery

器件型号:TPS923654

我当时正在尝试将  TPS923654配置为用作电池的 CC/CV 充电器。 我当时正在尝试如何禁用调光功能。 首先、我将使用 EN/PWM 引脚作为芯片的使能引脚(始终为高电平)。 但是、我不知道如何处理 ADIM/HD 引脚、是应该将其悬空还是连接到 GND?
正如我提到过的、我不需要任何调光功能就可以实现模拟或数字调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您可以将 ADIM/HD 引脚上拉至 TPS923654的 VCC 引脚或您的系统 VCC 电压轨(如果它具有可被 TPS923654识别为高电平的适当电压电平)。

    此致、

    周老师