This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS55340的反相降压/升压 PCB 布局审阅/预防措施/ TPS69293x 的优势

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351642/tps54202-inverting-buck-boost-pcb-layout-review-precautions-with-tps55340-advantage-of-tps69293x

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!  

我要为高增益乐器电路制造一个-12V 转换器。 电流消耗将大约为100 -200mA。 我在原型设计方面取得了一些成功、但需要一些反馈、说明我的电路板布局是否正常、或者是否存在不必要的反馈、振荡等危险。 我其实不是一名电气工程师、但有一些背景、 我已经尽我所能遵循了数据表和应用手册。  

此外、对于这种应用和电流消耗、使用 TPS6293x 而不是 TPS54202有什么优势吗?  

最后、如果输入电压(+12V)源自通过 TPS55340升压转换器传输的5V 20W USB-C 电源、是否应采取进一步的预防措施?

感谢您的所有帮助。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很抱歉回复延迟、请允许我检查并尽快与您联系。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很抱歉回复延迟、请允许我检查并尽快与您联系。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    设计看起来不错。 INV_EN 来自哪里? 如果 EN 是以系统 GND 为基准的信号、则可能需要一个电平转换器。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 GUI He。 INV_EN 输入是使能输入。 最初构建电路时未阅读有关 UVLO 的应用手册、因此我将 EN 输入悬空。 到目前为止 、它在我的应用中工作正常、因为电路始终处于导通状态。 如果您认为我需要添加额外的电路、请告诉我。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    由于电路始终开启、因此可以悬空 EN。  

    Br.