This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:TPSM84209 SCH 审核和 FB 引脚布线宽度。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352425/tpsm84209-tpsm84209-sch-review-and-fb-pin-trace-width

器件型号:TPSM84209

大家好、

我正在 设计中使用 TPSM84209、并希望您查看原理图。

请告知我们 FB 迹线的迹线宽度应为多少。 (它应该以50欧姆的电阻布线)?

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我的同事 Bella 将  在今天晚些时候查看这一点。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat

    FB 迹线不会产生大电流、并且对宽度没有特定要求。 请使 FB 电阻器(R2939和 R2937)靠近 FB 引脚和 IC GND。

    50Ohm 是指 Z1882吗? 有时、我们可以在 RFBT 和 Vo 之间放置50欧姆(49.9欧姆也可以)、以防需要测试电路环路性能。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    您能否回顾一下原理图。

    50欧姆,您是指 Z1882吗? 有时我们会在 RFBT 和 Vo 之间放置50欧姆(49.9欧姆也可以)、以防需要测试电路环路性能。

    没有、我要求 FB 布线宽度、我们可以将其路由为50欧姆。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat

    无需将其路由为50 Ω。  

    谢谢、此致。