This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:可以对两个或多个通道进行分组?

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353481/lp5891-q1-can-group-two-or-more-channels

器件型号:LP5891-Q1

如果我需要比20mA 更多的通道电流、例如30mA、我是否可以将两个通道连接在一起(分别分组 R0&R1、G0&G1、B0&B1)以达到最大40mA 通道电流?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisheng:

    没问题。 您可以并联通道以获得更高的电流。 顺便说一下、您可以通过邮件(monet-xu@ti.com)与我联系吗?由于我们正在构建新的较高电流版本的 LP5891-Q1、请检查时间表是否可以满足您的要求。

    Br

    徐默奈