主题中讨论的其他器件: BQ25302、 TPS63806、TPS22995
大家好、
此问题源自上一期。
说明
我已决定增加一个新的电源 IC (TPS61023)、专用于为定期消耗大量电流的压电式器件供电。 我想邀请您协助查看 TPS61023的以下原理图(输出5V 电压)、以了解是否有任何问题。 该开关模式电源将连接到 BOS1901、这是压电式传动器的驱动器 IC、它将汲取周期性电流(预期 Ipeak 约为2400 mA、@300Hz 正弦波)。 Vin 有两种可能的来源:一种是 VBUS 5V3A、另一种是 Lipo 电池。 您能否告知一下该原理图的设计是否合理?
问题
此外、如 TPS61023产品说明书第9章所述、当电源放置在较远的位置时、为了保持稳定性、可能需要一个更大的电解电容器(例如、100uF)。 不过、我知道 USB 器件的电容通常不应超过10uF。 因此、我的问题是、如果 USB 电缆长度超过几英寸、添加大容量电容器是否会影响 USB 总线电源并可能破坏总线上其他器件的枚举? 是否有替代解决方案?
2.另一个问题是、如果我正在使用其他 IC、USB VBUS 上的总电容可以达到30 ~ 40uF (例如 BQ25302 PMID 10uF、输入电压2.2uF;TPS63806输入电压10uF、TPS61023输入电压10uF、 假设不包括大容量电容器;总电容为32.2uF)、这比 USB 标准10uF 高得多。 可以采取什么措施来解决如此多 IC 的电容问题、以防止 USB 总线上的其他器件复位?
我对没有充分考虑上一个问题而提出的任何建议表示感谢和歉意,因为这导致有必要提出后续问题
e2e.ti.com/.../overview_5F00_sch.pdf
此致、
丹尼斯