This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:IBB 应用中的 EP 连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353567/lmr38010-q1-ep-connection-in-ibb-application

器件型号:LMR38010-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38010

我正在使用 LMR38010作为反相降压/升压稳压器将24V 转换为-7V。  EP 焊盘是连接到 GND 引脚、该引脚将成为如下所示的转换器的负输出、还是 EP 焊盘应保持悬空?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    EP 引脚应连接至系统 GND、因此连接正确。

    谢谢。

    理查德