This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916CYFPR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350054/tps22916-tps22916cyfpr

器件型号:TPS22916

团队成员

   允许 TPS22916CYFPR (DSBGA4封装)回流多少次?  最多3次?

此致

野田和典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noda-San,

    我们将与我们的产品工程团队进行核实、一旦我们得到答案、我们就会给您回复。 在这里的周转可能需要几天时间。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和森:

    最长回流焊时间为3次。 这依照 JEDEC J-STD-020、峰值260°C 标准。

    此致、

    巴勃罗·巴龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barron San

     感谢您的支持。 此问题已关闭。

    此致

    野田市