This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:PD 测试失败。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308582/tps65988dj-pd-test-fail

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件: TPS65988

尊敬的 TI 专家:

我们构建了一个 TBT3码头产品、参考电路是 Tapex Creek。 使用的 PD 解决方案是 TPS65988DJ。
在第三方实验室(GRL)测试 PD 时、有相当多的失败项。 我想请您帮助我们看看在我们的 pjt 文件和 VIF 中是否有可以调整的东西。
下面的链接是 PD 测试日志、pjt 文件和 VIF 文件: https://drive.google.com/file/d/1qzH2Pso4P3NrJL2aqYlFO-34Oa2OdKYW/view?usp=sharing
请仅帮助我检查端口6和端口7的失败项目。


如果您需要任何其他信息、请告诉我。 谢谢你。

此致、
奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将它分配给了一个团队成员以获得支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    我将研究这个问题、并会在我获得更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    您发送给我的测试日志标记为端口4和5、这些是端口6和7的正确测试日志吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    抱歉、我可能上传了错误的测试日志。 请参阅  端口6&7测试日志的此下载链接:https://drive.google.com/file/d/1BCm3aeOfKoSmfljWDnFvaspK5sStlKjZ/view?usp=sharing

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    您是否可以在两个端口上将 VIF 文件更改为这些设置并重新运行测试。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的支持。 我安排对 GRL 进行测试。 另外、我想问是否无需调整固件?

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    我还想询问是否需要调整固件?

    我建议将基本固件更改为 f807.12.07

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    下面的链接是更新 VIF 后的测试结果。 还剩3个项目可以让端口7发生故障。 仍然需要调整端口6。 请帮我检查 如何调整 pjt 或 VIF、谢谢。
    ※由于 我们预订的 GRL 时间已过期,随后的测试将被收取费用。 请帮助我 查看更多详细信息。

    pjt、VIF 和测试日志的下载链接: https://drive.google.com/file/d/1apOHHmB-e2Fg2ZGPZPBVVe7h6kkk2m9k/view?usp=sharing

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    您能否确认这些是正确的测试日志。 当我打开测试报告时、我看不到 只通过了3项测试的测试。 您是否还能提供您看到的故障的图片、类似于您在第一个问题中发布的图片。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、这些是正确的测试日志。 下面是 GRL 排序的失败项目: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gf0BCOJwwO0pOOud78XqxMu80Ovplf2x/edit?usp=sharing&ouid=104072968287818671386&rtpof=true&sd=true

    在我们发送的测试日志中、端口 A =端口6、端口 B =端口7。

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    感谢您提供此信息、我将在收集更多信息后向您提供最新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    在您的测试日志中、我看到您正在运行电力输送3.1测试。 DJ 无法通过 PD3.1规格。 TPS65988DJ 被认证为 PD3.0器件。 我建议 进行 PD3.0合规性测试。

    在端口6上、有几条 Source_Capabilities 消息。 在您的项目文件/VIF 中、您已将端口6配置为 DRP、但您还将端口配置为"启动交换以接收"。 这可能会导致显示供电方能力消息、因此我建议更改 DRP。

    在端口7上、这些故障可能与错误的合规性测试有关。

    是否可以使用这些更改重新运行这些测试。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的建议。 我们要将 PD 规格更改为3.0、将端口6设置为 UFP 并再次进行测试。 由于我们需要使用 GRL 重新签名、因此可能需要一些时间才能获得结果。

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    以下链接是更改后的测试结果: https://drive.google.com/file/d/19NbM82Ta56SsCMs4Ri_7T92rGaF4jr-i/view?usp=sharing
    请帮助我看看端口 A 的一部分,谢谢。

    此致、

    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    感谢您提供此信息、我将在收集更多信息后向您提供最新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    此问题有任何更新吗? 我们已经和 GRL 签订了一份合同、需要在一定时间内完成。 请帮助我们来看看、谢谢。

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    感谢您的耐心。  

    我目前正在接管该主题。 您能否提供包含更改内容的最新项目文件?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    最新的项目文件如下: https://drive.google.com/file/d/11G3mzZQS8bdvVt24nBVa_O6WBggAzGQP/view?usp=sharing
    谢谢。

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    感谢您提供项目文件。

    我知道您与 GRL 签订了一份合同、但时间有限。 您能否与我分享一下时间安排、以便我可以在时间范围内查看并与您联系?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们与 GRL 签订了一份为期3个月的合同。 从2/1开始、因此需要在5/1之前完成。 但这个项目已经进行了一段时间,我们希望能在一个月内完成。 请帮助我们解决此问题、谢谢。

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    我正在查看报告、并将在星期三(2月28日)之前回复您。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    此问题有任何更新吗?

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    感谢您的耐心。  

    我目前正在 EVM 上测试您的项目文件、并将通过 EOD 为您提供更新。 我还与一名团队成员合作确定合规性故障。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    您能详细说明一下端口 A 和端口 B 的端口要求吗?

    端口 A 是打算用作纯拉电流、纯灌电流还是 DRP? 在提供的项目文件中、端口 A 具有拉电流和灌电流功能、但该端口配置为 UFP (仅灌电流)。 如果此端口旨在用作仅接收端口、则需要在全局系统配置(0x27)中设置正确的电源路径、以匹配 PP1和 PP2当前设置为仅接收端口。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的支持。 端口 A 是仅受电方、因此我要将 PP1设置更改为仅受电方、并再次尝试测试它。

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    获得新的测试结果后、请随时更新此主题。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    对于端口 A、您还需要将其更改为0W、因为它仅受电方。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    哦、我忘了调整这个器件。 感谢您的提醒。

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    以下链接是更改后的测试结果: https://drive.google.com/file/d/1uCVoIMHg5DYeBud6yvf9BwGEF-SQvcPR/view?usp=sharing
    似乎只剩下一个问题。 这是由 VIF 设置问题引起的吗?

    此致、
    奥登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    我会仔细研究这个问题、并在星期五之前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:

    请查看我的以下评论:

    • TDA 2.2.3:端口控制0x29中针对"流程交换到 DFP"的 VIF 和项目文件存在不匹配情况。  

    • TDA 2.2.5:"支持模态操作"存在不匹配情况。  如果您想 在 VIF 文件中选择"yes"、首先为"Type_C_IS_VIF"选择"yes" Alt_Mode_Adapter

    • 我仍在研究 TDA 2.3.3.1、并会 就此回复您。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden:  

    当 DUT 请求0A 时、在 TDA 2.3.3.1中出现故障、坞站汲取的电量不应超过25mA。 在本例中、您的系统正在绘制800mA。 这可能是由于系统错误地消耗电流或灌电流路径关闭所致。 如果系统中有 EC、则可以发送"SRYR"命令以打开灌电流开关。  

    此致、

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我来回答这个问题。 TDA.2.3.3.1测试 CN1 USBC、其中 DUT 请求0mA、但实际上消耗了813.27mW。 我的系统没有 EC、系统方框图和本地原理图如下所示。 CN1 VBUS 仅连接到 TPS65988 (U9) VBUS 和 PP 电缆(U9引脚13/pin14/pin25/pin46)。 请提供修改建议。

    此致、

    麦克斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    您能否发送原理图的 pdf 图像或更高分辨率的图像? 我会深入研究、并向您提供建议。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    请从链接 https://drive.google.com/file/d/1f2K5-UazeKBZn4N49QNV16L_pLlBCZNt/view?usp=sharing 下载

    此致、  

    麦克斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    由于假期、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是否有可用的解决方案?

    此致、  

    麦克斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    很抱歉在此延迟了。 我将对此进行研究、并将在周五向您提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    由于需要在三个月内重新验证 GRL (最后期限为5/10)、请帮助提供修改建议、并提供用于修改 TPS659xx 应用程序自定义工具的 SOP。

    此致、  

    麦克斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    感谢您发送编修。 我理解此事的紧迫性。

    我正在与我们的专家一起研究修改建议、并将在明天回复您。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    感谢您的耐心。

     已发现 TDA.2.3.3.1是系统级问题、不与 PD 相关。 TI 将调查我们是否可以获得这方面的豁免。  

    我会继续向您更新、因为我会得到更多信息。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    从我提供的可从链接https://drive.google.com/file/d/1f2K5-UazeKBZn4N49QNV16L_pLlBCZNt/view?usp=sharing 下载的原理图中、您可以看到、USBC (CN1) VBUS 仅与 PD 连接、而没有任何其他元件。 是否有工具可以查看 PD 的实时功耗并提供后续步骤建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    是的、诸如 Power-Z 的工具 提供了 PD 控制器的功耗。  

    我将在周三为您提供有关豁免的更多更新。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    明白了。 请在星期三更新我的信息。

    此致、  

    麦克斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    会的!

    此致、  

    A·克德尔