主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1、ISO7742、 BQ79616
BQ79631-μ Q1通信建立问题!
使用串口通信对BQ79631 μ Q1唤醒成功(1M速率),进入ACTIVE模式,μ V AVDD、DVDD正常输出;μ V
在尝试建立通信时,BQ79631-μ m BQ79631-μ m Q1接收数据为80 Q1未回传任何数据,常拉高,03 0A 10 12(启动TSREF基准输出指令),但TSREF未输出。μ m
通信建立基础使用 推荐的 《BQ79616-Q1软件设计参考》进行。式
需要解决问题为,使用串口通信正常建立!