This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:即使充电完成、RM 值也会继续增加。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345764/bq27520-g4-rm-value-continues-to-increase-even-after-charging-is-complete

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ24172

您好!

出现了一个问题、即使在充电完成后、RM 值仍会继续增加。
这是否符合规定?
您能 告诉我  有关 RM 值持续增加的详细信息吗?
附加日志文件和 golden 文件。

e2e.ti.com/.../1854.log_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../F5S_2D00_0002_5F00_bq27520G4.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以发送 bqstudio 日志文件?

    此外、还获得了良好的 ChemID 匹配并完成学习周期。

    此致、

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难获得 bqstudio 日志文件。
    这是因为当单元在驱动时、MCU 始终与此 IC 通信。

    >还获得了良好的 ChemID 匹配并完成了学习循环。
     我相信已经完成了良好的 ChemiD 比赛、并完成了学习循环。
     这是因为我们使用"GPCCHEM"并完成了学习循环。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享来自 GPCCHEM 工具和数据输入的报告?

    是否可以使用 MCU 记录其他变量?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以共享来自 GPCCHEM 工具的报告和数据输入、但请稍候片刻。
    我需要向关联公司的成员确认这一点。

    通过更改 MCU 的 FW、我能够在充电期间通过"BQ Studio"收集日志数据。
    附加的数据是您请求的数据吗?
    如果是、我会在出现此问题时共享日志。

    此致、

    e2e.ti.com/.../test_5F00_1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请分享 GPCHEM 数据并在可用时进行报告。

    是的、请使用 BQstuido 记录错误。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 GPC 报告、我们的电池为"NCR18650BD"、电池包含在 化学编程库中。
    我们不会提交数据、也不会接收来自 GPC 的报告。

    我已经更正了出现问题时的日志。
    请参阅随附的日志。


    e2e.ti.com/.../LM_5F00_LP1_5F00_NMIP17023060026_5F00_2.log

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您说过您没有使用 GPCCHEM 工具、因为您的电池位于化学物质库中、这应该没问题。

    不过、仔细检查后、RA 表中有一些值会指示化合物 ID 匹配不佳。 您能否使用 GPCHEM 工具来验证 chemID 是否匹配正确。  

    需要考虑的另一点是、验证与有效充电终止相关的所有参数均已正确配置。

    此致、

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我想知道如何判断 RA 表中的值是否存在较差的 chemID 匹配。 您可以提供建议吗?  

    谢谢。

    Rgds

    丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Evan 目前非常出色、请期待您的回复延迟。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    规格。

    感谢您的答复。

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    Ra 表中通常没有负值、但仅仅是因为存在负值并不意味着这是错误的。 我想查看 GPCCHEM 报告和输入数据以进行验证。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    但是、我想收集数据并将数据提交给 GPCCHEM 工具、bqstudio 工具在测试期间会挂起。
    我会再试一次并提交、然后请等待几天时间、以便分享 GPCCHEM 的报告。

    我已确认与有效充电终止相关的所有参数、我认为没有问题。

    而当"Deadband"的设置从5mA 更改为0mA 时、充电完成后、AI 值为1mA。
    以下是日志数据。
    您能告诉我任何建议吗?
    BQ24172用作我们的充电 IC。

    e2e.ti.com/.../LM_5F00_LP1_5F00_NMIP17023060026_5F00_3.log
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、如果可用、请分享该报告。

    如果我们改变化合物 ID、在合理化合物 ID 匹配之前进行的任何调整都将变得无关紧要。

    此致、

    埃文