主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQ24172
您好!
出现了一个问题、即使在充电完成后、RM 值仍会继续增加。
这是否符合规定?
您能 告诉我 有关 RM 值持续增加的详细信息吗?
附加日志文件和 golden 文件。
e2e.ti.com/.../1854.log_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../F5S_2D00_0002_5F00_bq27520G4.gg.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
出现了一个问题、即使在充电完成后、RM 值仍会继续增加。
这是否符合规定?
您能 告诉我 有关 RM 值持续增加的详细信息吗?
附加日志文件和 golden 文件。
e2e.ti.com/.../1854.log_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../F5S_2D00_0002_5F00_bq27520G4.gg.zip
您好!
可以共享来自 GPCCHEM 工具的报告和数据输入、但请稍候片刻。
我需要向关联公司的成员确认这一点。
通过更改 MCU 的 FW、我能够在充电期间通过"BQ Studio"收集日志数据。
附加的数据是您请求的数据吗?
如果是、我会在出现此问题时共享日志。
此致、
您好!
关于 GPC 报告、我们的电池为"NCR18650BD"、电池包含在 化学编程库中。
我们不会提交数据、也不会接收来自 GPC 的报告。
我已经更正了出现问题时的日志。
请参阅随附的日志。
e2e.ti.com/.../LM_5F00_LP1_5F00_NMIP17023060026_5F00_2.log
此致、
您好、Evan:
但是、我想收集数据并将数据提交给 GPCCHEM 工具、bqstudio 工具在测试期间会挂起。
我会再试一次并提交、然后请等待几天时间、以便分享 GPCCHEM 的报告。
我已确认与有效充电终止相关的所有参数、我认为没有问题。
而当"Deadband"的设置从5mA 更改为0mA 时、充电完成后、AI 值为1mA。
以下是日志数据。
您能告诉我任何建议吗?
BQ24172用作我们的充电 IC。
e2e.ti.com/.../LM_5F00_LP1_5F00_NMIP17023060026_5F00_3.log
此致、