This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:TPS75901KTTR 输入保险丝

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353534/tps759-tps75901kttr-input-fuse

器件型号:TPS759

尊敬的先生/女士:

我的团队对采用具有 输入保险丝的5V 输入至3.3V 输出 TPS75901KTTR 感兴趣。 是否可以使用建议使用的保险丝值和类型?

谢谢你。

此致、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    该器件具有电流限制保护功能、因此从 LDO 的角度而言、无需保险丝。 因此、选择保险丝规格将完全取决于您的应用要求。

    此致、

    尼克