This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:如何处理未使用的引脚(HI、HB、HO。 HS)

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109, UCC44273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352782/lm5109b-how-to-treat-unused-pin-hi-hb-ho-hs

器件型号:LM5109
主题中讨论的其他器件:UCC44273

大家好、

客户正在考虑使用 LM5109BSD/NOPB。 他们仅使用低侧栅极驱动器将其用作3.3V 至10V 的电平转换器。 它们将仅使用下图中的红色方形。
您能否告诉我如何处理空引脚(HI、HB、HO、HS)?

VDD 10V、LI 3.3V

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taito、

    感谢您关于 LM5109B 的问题。

    请注意、LM5109BSD/NOPB 是 LM5109B GPN 的 OPN。 LM5109是该产品的较早版本、目前列为最晚可采购期限(LTB)。 有关产品的最新信息、请参阅 LM5109B 产品页面

    最好不要将空引脚悬空。 它们应连接到 VSS。

    另外、我们还有许多低侧仅栅极驱动器可在这里使用、例如 UCC44273。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的回答。

    只是为了确保、也可以将 LM5109B 的电源引脚 HB 连接到 VSS 吗?

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taito、

    可以、只要不将自举二极管连接到 VDD 的 HB 上、就可以。

    谢谢!

    威廉·摩尔