This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:具有24V 电压轨的低电流限制

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1, TPS1HC100-Q1, TPS27SA08-Q1, TPS1H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353394/tps1h000-q1-low-current-limit-with-a-24v-rail

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27SA08-Q1、TPS1HTC30-Q1

您好!

我的客户希望在24V 电源轨上设置15 -20mA 电流限值 、并且他们希望能够通过3.3V MCU GPIO 引脚启用 HS 开关。  

我们以24V 电压工作的负载开关或 HS 开关都无法设置如此低的电流限值、因此我想使用带有集成比较器的电流感应放大器。 此解决方案的问题是、当输出电流超过阈值时、比较器输出将从低电平变为高电平、并且我们的24V 开关都没有低电平有效使能。 当时在想在没有3个器件的情况下找出一种实现方法、然后想要检查是否遗漏了一些东西。 最后、它们希望获得一个电源正常选项、以指示是否存在过流情况(我认为通过比较器输出、它们可以对其进行监测)。  

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我有两个想法:

    将 CSA 比较器输出连接到 CL 引脚-这样可以在未达到电流限制时使器件保持启用状态、并在达到电流限制时禁用器件。 并且、如果有一个电容器连接到延迟引脚、即使在比较器输出返回高电平后、器件也会锁闭。 然后、MCU 需要将 EN 从高电平切换到低电平再变为高电平。

    2.使用  连接到 MCU ADC 的 TPS1HC100-Q1等另一器件的 SNS 引脚、在这种情况下、所有事情都可以由 MCU 处理。

    您认为这两个示例中的任何一个都可行吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    这适用于24V 汽车系统吗? 请注意、Hxx/HBxx 器件不支持标称24V 汽车应用。 TPS1HTC30-Q1和 TPS27SA08-Q1是更标称的24V 系统、但如上所述、将无法支持您需要的低电流限制测量。

    此致、
    时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是它们分布在整个系统中的医用稳压24V 总线。 因此不会出现需要处理的冷启动、负载突降和 ISO 7637脉冲。 应该没问题、对吧?

    Patrick、真是个好主意、谢谢! 因此、可以将 CL 引脚"拉至低电平"、当比较器跳闸时、假设电流阈值为3.3V、电流阈值会立即跳闸。 CL 的阈值是否为0.8V? 电气参数中存在一些电压阈值、不会立即清除。  

    我认为这个想法是可行的。  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、这很好-尤其是额定电压为40V 的 TPS1H000-Q1。

    是的、CL 阈值是0.8V。 很棒,它很有希望,请让我们保持更新!

    谢谢。

    帕特里克