This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:在 VIN/EN 过冲幅度和缓解之前的 REFIN?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353511/tps51200-q1-refin-before-vin-en-overshoot-magnitude-and-mitigation

器件型号:TPS51200-Q1

几个线程中提到、如果 VIN/EN 在 REFIN 之后出现、则预计输出中会出现一些过冲。   

1.预计过冲有多大?

2.在 VIN 与 RC 滤波器一起上升后、是否可以通过延迟 EN A ms 或两次来减少过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我已经看到过冲从200mV 到300mV 不等。

    我认为、当 REFIN 偏置后 VIN 出现斜坡时、REFOUT 上会发生过冲。

    因此、如果 VO 保持禁用状态、直到 REFOUT 过冲通过使用滤波器将 EN 保持低电平一段更长的时间来传递、则过冲不应在 VO 上显示、因为它跟随 REFOUT。

    此致、

    詹姆斯