This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:对于电池电量监测计、EV2400不工作

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350118/ev2400-ev2400-is-not-working-for-battery-gauge

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:bq20z65-R1BQEVSW、BQSTUDIO

您好、团队成员:

我的客户正在使用 bq20z65-R1。 对于调试、似乎需要 EV2300、但它在 TI.com 中不可用。

它们具有 EV2400、但对 bq20z65-R1或新的 Windows 版本同样不起作用。

您能否查看哪个 Windows 版本可以支持 EV2400?

EV2400是否适用于 Windows 7中的 bq20z65-R1?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奥斯汀:

    它们是否下载了 SLUC291软件、从而使 EV2400能够与 bqEVSW 配合使用。 该软件可在 https://www.ti.com/tool/EV2400上创建

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    客户遇到如下图所示的问题。  

    SLUC291是否支持 bq20z65-R1?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奥斯汀:

    如果下载  SLUC291后、EV2400与 BQEVSW 无法正常工作、则我无法提供任何进一步的支持。 负责这些软件的工程师不再是团队成员、因此我们已转为使用 BQStudio。

    此致、

    尼克·理查兹