This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:SMBus SCL 端口不提供3.3V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354494/ev2400-the-smbus-scl-port-does-not-provide-3-3v

器件型号:EV2400

您好!

您能否就客户声称的有关 EV24000套件的缺陷给出建议?

客户陈述:

---

"SMBus SCL 端口不提供3.3V 电压(可能是上拉电阻断开了)、因此无法与
采用 SMBus 的芯片

包装盒上没有外部损坏、并且设备已正确包装并密封在防静电袋中。
在尝试使用产品并按照用户手册中的说明将电缆连接到 TI 芯片时、软件无法正常工作。 使用随附的探头
数字万用表在端口1 (SMB)引脚中发现、当它应为3.3V 时、SCL 与接地的电压为0.9V。 具有相同的功能区
电缆端口2和3中的其他 SCL 引脚按预期为3.3V。

因此、结论是 SCL 不会正确上拉至3.3V。

----------------  

这是否需要 RMA?

非常感谢

此致

阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、  

    我已经在这里测试了 EV2400、并且按照预期测量 SMBus SCL 电压为~3.3V。 器件可能已损坏。 对于退货、请遵循此网页中概述的流程: 客户退货。  

    此致、  

    Jonny.